结果:找到"数据中心 相干光通信 5G 光传输技术",相关内容1000条
- 400km长途DCI选用哪种方案最便宜?
- 相干技术是超长距离高速光通信领域的技术制高点,在超过90km的超长距离传输领域暂时具有不可替代性。在长途DCI应用中,有多种相干方案可供选择,而用户最关心的往往是价格因素。本文基于市场参考价格的设定,在400km传输条件下,基于不同速率的相干光模块,800G总带宽传输方案进行总价的对比,看选用多少速率的相干光模块最便宜。400kmDCI方案选择相干光模块选用100GCFP/CFP2DCO、200GCFP2DCO和400GCFP2DCO进行对比,所列模块的RxOSNR容限均符合传输400km;传输条件传输400km,每个跨段80km,共5个跨段,采用EDFA基站级联放大。光层EDFA放大器资源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-30 11:52:00
- 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
- DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据中心 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
- 为何骨干网长距传输要选择相干光通信?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-28 10:07:00
- WDM-PON技术—5G前传的重要补充方案
- 使用无源波分复用技术(WDM-PON)是扩大光纤传输容量、提高速率的主要途径。据相关单位数据显示,随着5G时代的来临,2018年全球光器件市场规模将达到100亿美元,2020年有望达到123亿美元,其中,波分设备市场规模约800到850亿,预计未来三年内的增速维持在30%到50%之间,整体产业前景十分广阔。2017年以来,国际上的运营商把WDM-PON技术作为5G前传的重点方案进行研究,那么WDM-PON是什么技术呢?应用于什么样的场景呢?5G前传的建设难点WDM-PON技术用于5G的前传领域,5G前传受限于光纤资源不足、基站数量庞大、成本敏感度高等因素,一直是令运营商们颇为为难的话题。由于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-07 17:22:00
- 光传送网络OTN架构简介以及未来发展趋势
- 什么是OTN?OTN(OpticalTransportNetwork,光传送网络)以WDM(波分复用)技术为基础,在超大传输容量的基础上引入了SDH(同步数字体系)强大的操作、维护、管理与指配能力,同时弥补SDH在面向传送层时的功能缺乏和维护管理开销的不足。OTN使用内嵌标准FEC(前向纠错),丰富的维护管理开销,适用于大颗粒业务接入FEC纠错编码,提高了误码性能,增加了光传输的距离。由于丰富的业务和带宽需求,即对传送网能力和性能的要求,OTN将电域和光域统一管理,可提供巨大的传送容量、完全透明的端到端波长连接以及电信级保护,以其强大的开销、维护管理以及组网能力成为当前传送网的主要方向。通信...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 光传输网络 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-05 10:23:00
- 超越100G速率的相干光传输技术探讨
- 由于FTTH(光纤到户)的普及、智能手机日益增长的使用、第5代移动通信系统的高速发展促使光通信网络的进一步升级。当前国内100GDWDM系统波长资源即将耗尽,400G迫在眉睫,人们期待着频谱效率更高的DWDM系统。?图1当前国内骨干网示意图(张成良《光网络&光器件新技术发展与应用》)近年来数字相干光传输系统被广泛关注,易飞扬(Gigalight)于去年深圳光博会上首次展出了100GCFPDCO相干光模块,象征着公司在该领域的领先地位。当前400G以太网传输的标准化正在进行中——这为每通道超过100G的光传输技术提供了商业开发潜力。用于数字相干光传输的数字信号处理技术发展趋势主要如图2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 相干光通信 5G 光传输技术 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-12 15:00:00
- 当前相干光模块市场简析
- 随着科研工作者在光器件方面取得了很大的进步,比如,激光器的输出功率,线宽,稳定性和噪声,以及光电探测器的带宽,功率容量和共模抑制比都得到了很大的改善,微波电子器件的性能也大幅提高。相干光通信技术逐渐成为当前100G线路侧提升容量的重要解决方案。相干光通信的市场需求当前通信市场最大的增长驱动因素之一在于城域网、核心网和数据中心互联(DCI)领域从10G到100G的转变。伴随着视频会议等通信技术的应用和互联网普及产生的信息爆炸式增长,市场对作为整个通信系统基础的物理层提出了更高的传输性能要求。?来源华为《5G时代下的光网络技术探讨》PPT在数字通信方面,如何扩大C波段放大器的容量,克服光纤色散效...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-15 14:52:00
- 看《流浪地球》,一分钟科普工业级与商业级光模块
- 要是问2019年春节档的影片中,哪部影片最火,那非号称开启中国科幻元年的《流浪地球》莫属了。在这部电影中,冰天雪地的环境给人们留下了深刻的视觉印象。今天借大家观影的热情来解释一下面对高寒环境下工业级与商业级光模块会受到什么影响。什么是工业级/商业级光模块?首先,我们先来了解一下什么是工业级光模块,什么是商业级光模块。工业级光模块是应用在相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。工业级光模块在电气组件、外壳等方面都必须采用场景硬化部件设计,以保证模块的使用寿命。商业级光模块是市场上最常见的,一般是针对数据中心和室内互连场景,应用最广泛的产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-12 17:19:00
- 5G建设将面临的现实困难
- 近年来,围绕5G的认知水平和某些炒作在快速增长,现在看来达到了一个高峰——几乎每个人都知道5G即将到来。一些手机制造商承诺今年将推出5G设备,中国政府也在进行大规模的基础设施建设。很多事情都正在发生,分析师和技术爱好者谈论了很多关于5G的事情。的确,该技术将大大改变社会的运行效率,从医疗保健到自动驾驶,前所未有的数据传输速度将实现其他网络标准无法实现的目标。什么是5G?5G技术是第五代移动通信系统,是继4G网络之后的新产品,而后者又是为了取代3G而建立的。技术随时间更迭,每个后续一代网络系统所带来的最重要改进是数据通信的速度。3G允许2Mbps的带宽,4G可以达到200Mbps,而5G承诺可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-07 15:08:00
- 「展望2019」最新光模块市场简析
- 光模块市场的中国力量在过去的一年里,中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源,由于竞争的日益激烈,100GbE光模块的价格有所下降,但是在未来的三年内,市场的需求依然强劲。与此同时,一些运营商已经开始提出更高速的设备需求,例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块,美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400GAOC产品的战略合作协议等。?易飞扬(Gigalight)400GAOC产品测试图自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光模块 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-14 17:57:00
返回